This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV707:数据表排印错误/工作温度范围

Guru**** 670830 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV707
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1062692/tlv707-datasheet-typo-operating-temperature-range

器件型号:TLV707

大家好

我的客户有以下问题。

请评论/澄清。

此致

Ueli

--------------

尊敬的 TI 团队:

 根据数据表(SBVS153F、2018年5月)、TLV707具有以下温度范围:

建议运行条件:运行结温-40…+125°C

但所有电气特性和典型特性仅在 TJ =-40…+85°C 时有效 (第6.5章和第6.6章)

 这是否是拼写错误? 该 LDO 的实际允许和指定温度范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

         数据表中的温度规格没有拼写错误。  如果在高达125ºC μ F 的电压下运行、该器件不会出现任何长期可靠性问题。 但是、数据表中提供的电气规格将仅保持在85ºC μ F 的电流。 谢谢!

    此致、

    斯里卡纳特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯里卡纳特

    感谢您的快速回复。

    此致

    Ueli