请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV707 大家好
我的客户有以下问题。
请评论/澄清。
此致
Ueli
--------------
尊敬的 TI 团队:
根据数据表(SBVS153F、2018年5月)、TLV707具有以下温度范围:
建议运行条件:运行结温-40…+125°C

但所有电气特性和典型特性仅在 TJ =-40…+85°C 时有效 (第6.5章和第6.6章)

这是否是拼写错误? 该 LDO 的实际允许和指定温度范围是多少?