This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS783:TPS78330DDCR 静态电流

Guru**** 1826200 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS783, TPS7A05, TPS706, TPS7A03, TPS7A20
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1061136/tps783-tps78330ddcr-quiescent-current

器件型号:TPS783
主题中讨论的其他器件: TPS7A05TPS706TPS7A03TPS7A20

您好!

我们发现 我们所提供的一批 TPS78330DDCR 的静态电流存在问题。

在之前的批次中、我们测得的值小于1uA、但在特定批次中、我们发现大约为20uA。

之前的器件是在泰国制造的、但问题批次是马来西亚生产的、因此我想知道 TI 是否知道这一特定器件批次有任何问题?

请参阅标签下方的图片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daryl:

    我没有听到任何关于这种失败的其他报告。 如果您需要开始退货、请参阅客户退货页面以了解该流程、具体取决于您购买零件的方式。  

    https://www.ti.com/support-quality/additional-information/customer-returns.html

    Kyle Van Renterghem

    应用经理

    TI LDO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    我是使用这些器件的产品的 Daryl 的工程师。 我们将使能引脚用作欠压锁定。 请参阅我之前在这篇文章中的文章。 这些器件的最新卷带没有使能引脚迟滞、Iq 比正常值高得多。 这些器件在使能引脚上以大约0.8V (大约670K 的源电阻)的线性行为进行响应。 可能是因为我们的批次不好或灰色市场上的某些产品看起来像正品产品。 与其他人一样、我们的正常供应链目前完全中断。 在正常情况下、我们绝不会在您的官方经销商之外购买。 请您仔细检查发送给您的标签 Daryl。 顶部标记为"DAZ"、与以前的良好批次非常相似、只是它只有两条虚线、而不是4条虚线。 过去、我们使用了数千个这样的寄存器、并取得了圆满成功。 这是最近的一个卷带、它具有严重的问题。

    感谢大家、祝大家圣诞愉快。

    Dean。

    Pico 1坏部件

    Pic2的优点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Dean、

    我们了解像您这样的客户在采购零件时面临的挑战、以使其生产线在这些非凡的时期保持正常运行。  

    您对新材料行为的描述让我担心您可能获得了一些灰色的市场材料、这不是真正的 TI IC。 整卷带上的 IQ 比规格高几个数量级这一事实尤为重要、因为从 TI 发货的每个器件都经过测试。 20uA 永远无法通过我们的制造测试、因为该器件在整个温度范围内的最大 IQ 为800nA。 我没有听说过关于此器件类似退货的任何其他报告、因此我会注意到类似的故障。

    很遗憾、要检查标签的有效性、需要通过我们的客户支持团队进行检查。 我们的"反假冒"页面包含可在  https://www.ti.com/support-quality/quality-policies-procedures/anti-counterfeit.html 上找到的信息和链接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果有用、下面是一些与 TI store 当前显示库存的 TPS783引脚相同的低 IQ LDO

    3.0V

    TPS7A05、1uA

    https://www.ti.com/store/ti/en/p/product/?p=TPS7A0530PDBVR

    TPS706、1uA  

    https://www.ti.com/store/ti/en/p/product/?p=TPS70630DBVR

    3.1V (如果您在输出电压方面有一点灵活性)

    TPS7A05、1uA

    https://www.ti.com/store/ti/en/p/product/?p=TPS7A0531PDBVR

    TPS7A03、200nA

    https://www.ti.com/store/ti/en/p/product/?p=TPS7A0331PDBVR

    TPS7A20、6uA (低噪声)

    https://www.ti.com/store/ti/en/p/product/?p=TPS7A2031PDBVR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    感谢您对此提供的帮助、并将要求 Daryl 通过客户支持跟进。 我们以前从未在 TI 的关键参数上有过这样的东西、我猜这些器件会变成假的。 我将尝试根据他们的行为时间来确定他们的情况。 具有逻辑电平有效高电平使能端、无迟滞和20uA Iq 的3V 器件。 如果我有信心对此进行猜测、我会发帖。 也感谢您推荐的候补委员。 我们已经在使用 TPS7A05、它是一个很好的候选器件。 我对 TPS7A20也感到非常兴奋、并且最近已将其设计为用于数字音频产品中的低噪声时钟电源的另一个产品。