This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54560B-Q1:原理图审阅

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54560B-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1061241/tps54560b-q1-schematic-review

器件型号:TPS54560B-Q1

您好!

我的客户希望 TI 对其 TPS54560B-Q1电路设计进行评估。

您能否查看以下电路设计?

 -输入电压计划为12V 或24V、输入电压最高可达36V。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    反馈电阻器应与 SW 引脚并联、 而不是与电感器串联。

    否则、电感器对我来说太小、建议使用至少7.2uH 的电感器。 此外、如果可能、您还可以建议客户在输出端再放置2个电容器、但在原始设计中仅放置焊料3、以便在环路不稳定时更轻松地进行调试。

    此致

    Sirui

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    由于您有一段时间没有听到您的声音、我将关闭此主题。 如果您有其他问题、请打开另一个主题。

    BR

    Sirui