This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25980:最大 tItimer 估算值、并在启动期间使用大 Cdvdt 时引起关注

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25980

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1062579/tps25980-maximum-titimer-estimation-and-concern-when-they-use-huge-cdvdt-during-after-start-up

器件型号:TPS25980

专家您好!

我对 TPS25980有2个问题。
首先、我们根据以下计算估算了最大 tItimer。

Cdvdt =开路(0)
VIN=12V (TD:ON=1.24ms)
tGHI=1.24[ms]01.24[ms]
CITIMER[nF]<tGHI[ns]/530001240000/5300023.4[nF]
tITIMER[ms]=CITIMER[nF]×0.47=11ms

这种理解是否正确?

接下来、我想知道在启动后使用大 Cdvdt 时是否会产生负面影响。
I undertand arger Cdvdt 会导致启动输出电压升高速度变慢。
那么、启动条件之后是否会有任何影响?

我在等你的回复。


谢谢、此致、
Kazuki Kuramochi



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki、

    是的、您的理解是正确的。  

    dVdt CAP 仅在启动期间发挥作用。 它在稳态下不会产生影响。

    此致

    Kunal Goel