This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:器件比较

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25946, TPS25947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1062738/tps25947-part-comparison

器件型号:TPS25947
主题中讨论的其他器件:TPS25946

您好、您能不能提供以下部件之间的差异:
TPS25946
TPS25947

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您的联系。  

    请参阅:

    功能

    TPS259470A/L

    TPS259472A/L

    TPS259474A/L

    TPS25210A/L

    TPS259460A/L

    产品类别

    电子保险丝

    最小工作输入电压

    2.7伏

    最大工作输入电压

    23 V

    23 V

    23 V

    5.7V

    23伏

    最大绝对输入电压

    28V

    最大电流

    5.5A

    5.5A

    5.5A

    4A

    5.5A

    Rdson

    mΩ μ A

    mΩ μ A

    mΩ μ A

    mΩ μ A

    mΩ μ A

    反向电流阻断

    始终为零的直流反向电流

    禁用时

    双向电流

    启用时

    输入反极性保护

    是的

    过热保护

    是的

    压摆率控制(dVdt)

    是的

    模拟电流监视器

    是的

    过压保护

    可调节 OVLO

    引脚可选 OVC–3.7/5.7/13.8V

    可调节 OVLO

    引脚可选 OVC–3.7/5.7V

    可调节 OVLO

    过流响应

    可调节电流限制

    可调节电流限制

    可调断路器

    可调节电流限制

    可调节电流限制

    过流消隐计时器

    可调节

    可调节

    UL 2367 / IEC 62368

    是的

    是的

    短路保护

    常开

    可调和固定阈值

    常开

    可调和固定阈值

    故障响应

    自动重试和闭锁选项

    自动重试和闭锁选项

    优先级 PowerMUX 控制

    是的

    故障指示灯

    是的

    电源正常指示器

    是(可调阈值)

    封装

    QFN-10、2mm x 2mm、0.45mm 间距

    此致

    Kunal Goel