This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV840:VDD=0V 附近的行为

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1061988/tlv840-behavior-near-vdd-0v

器件型号:TLV840

大家好、

我收到了客户的问题。

"

如果 VDD < 0.7V、 TLV840MADL29DBVR 的行为是什么?  开漏输出是否保证关闭(复位未置位)?  是否有干扰的机会?  如果输出开漏关闭、则流经输出的泄漏电流是多少?

为什么会提出此问题:

我们需要对始终处于通电状态的电路进行复位。  TLV840MADL29DBVR 将用于在 VDD 暂时连接至3.3V 时提供上电复位(不能使用复位开关)。   当 VDD < 0.7V 时、TLV840MADL29DBVR 的输出无法置为有效、当 VDD < 0.7V 时、泄漏电流必须非常低(< 0.1uA)。

"

非常感谢你的帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    徐中辉、您好!

    根据数据表、当 VDD < 0.7V 时、复位输出未定义、请注意第14页上的注释:

    关于泄漏电流、请参见数据表:

    Jake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jake、

    感谢你的帮助。

    对于 VDD = 0V、如果偏置电压不足、开漏 FET 将关闭吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jake、

    是否有任何更新?

    谢谢、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    徐中辉、您好!

    同样的语句也适用于 VDD=0V 时、复位电压将未定义的情况。

    Jake