This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6521815:TPS6521815编程

Guru**** 2599775 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6521815

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1062586/tps6521815-tps6521815-programming

器件型号:TPS6521815

尊敬的 TI:

我使用另一个 MUC 通过 I2C 对 TPS6521815进行编程。 我需要检查一些问题。

如何将 INT_LDO 从2.5V 提升到3.6V?

2.如果我可以提升 INT_LDO、则地址0x26旁边需要对值0x0F 进行编程。 请帮助您确认该步骤是否正常? 。

Step1:0x50、0x1A、0xCE 写入密码寄存器

BYTE_Write (0x10、0x50);
BYTE_Write (0x10、0x1A);
BYTE_Write (0x10、0xCE);

STEp2:解锁0x26地址的写保护:

BYTE_Write (0x10、0x26 ^ 0x7D);

Step3:将0x0F 写入寄存器0x26:

BYTE_Write (0x26、0x0F);

步骤4:检查寄存器0x01中的位0 ="1"

uint8_t ret = Byte_Read (0x01);

以上步骤是否正常?

电量

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Trery、

    感谢您的支持! 以下是对您的问题的回答:

    [引用 userid="253121" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum 1062586/tps6521815-tps6521815-programming]1. 如何将 INT_LDO 从2.5V 提升到3.6V?[/QUERP]

    INT_LDO 是内部偏置。 它的标称电压为2.5V (直流精度为+/-2%)、并且仅在 EEPROM 编程期间才会自动提升至3.6V。  无需用户专门更改 INT_LDO 上的电压。 此外、TI 不建议将任何外部负载连接到此引脚。  

    [引用 userid="253121" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum 1062586/tps6521815-tps6521815-programming]2. 如果我可以提升 INT_LDO、则地址0x26需要对值0x0F 进行编程。 请帮助您确认该步骤是否正常? .[/报价]

    根据您的代码、似乎 目标是 对一个 SEQ7寄存器(0x26)进行更改。 要对 EEPROM 上的任何 E2类位进行重新编程、必须先对寄存器进行更改、然后在 EEPROM 上保存新设置、使其成为加电默认设置。 例如、以下是对 SEQ7寄存器进行更改时要执行的步骤:

    1. 将目标寄存器的地址与保护密码(0x7D)进行异或写入密码寄存器(0x10)。 这意味着将5B (0x26 XOR 7D)写入地址0x10。
    2. 将数据写入密码保护寄存器。 这将转换为向寄存器0x26写入0x0F。
    3. 通过将 I2C 命令连续写入密码寄存器、将新的寄存器设置保存到 EEPROM 中。 这转换为向寄存器0x10写入0x50、0x1A、0xCE (按此顺序)。

    您是否可以尝试执行这些步骤、然后执行下电上电以确认更改已保存并成为新的上电默认设置? 如果您发现任何问题、请告诉我、我很乐意为您提供帮助。  

    谢谢、

    Brenda