This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS746-Q1:TPS74610PQWDRBRQ1

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1062412/tps746-q1-tps74610pqwdrbrq1

器件型号:TPS746-Q1

您好!

我需要支持 、以便根据 PCB 布局设计确定热阻值。

或者、请告诉我实现数据表指定热阻值的设计/布线注意事项。

我非常感谢您在我的已注册电子邮件 ID 上就该主题进行私人电子邮件对话。 此外、快速支持将非常有用。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

         可在 PCB 布局上为此器件确定结至环境热阻(θJA)。  以下是一个应用手册链接、其中介绍  了使用器件热关断功能进行 μ θJA 现场测量的方法: https://www.ti.com/lit/an/slva422/slva422.pdf

          假定 器件位于 JEDEC 标准高 K 电路板上、已计算数据表中指定的 θJA Ω。 以下应用手册提供了 JEDEC 标准高 K 电路板的布局详细信息: https://www.ti.com/lit/an/slvae85/slvae85.pdf。 请注意、通过遵循一些良好的布局实践、θJA 可以进一步提高多达50%、这要比 在 JEDEC 标准高 K 电路板上获得的效果好。 上述应用手册中也提供了这些详细信息。 谢谢!

    此致、

    斯里卡纳特