This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS717:TPS71733DCKR:P-P 替代产品

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS717, TLV700, LP5951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1062451/tps717-tps71733dckr-p-p-replacement

器件型号:TPS717
主题中讨论的其他器件: TLV700LP5951

您好、先生、

由于 LBC7的 TPS71733DCKR 限制电源、您能不能建议使用 P-P 器件?

另一个规格请求是 VIN 需要大于6.5V。  

非常感谢!

BR、  

廖青

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、

    唯一的 P2P 部件是  

    TLV70033DCKR 和 LP5951MG-3.3/NOPB。 遗憾的是、他们也没有库存。

      TPS717 TLV700 LP5951
    AEC Q100标准
    输出选项 可调节输出、固定输出 固定输出 固定输出
    输出电流(最大值)(A) 0.15 0.2. 0.15
    输入电压(最大值)(V) 6.5. 5.5. 5.5.
    输入电压(最小值)(V) 2.5. 2. 1.8
    输出电压(最大值)(V) 5. 3.6. 3.7.
    输出电压(最小值)(V) 0.9. 1.2. 1.3.
    固定输出选项(V) 0.9、1、1.1、1.2、1.3、 1.5、1.8、1.85、1.9、2.1、 2.5、2.6、2.7、2.8、2.85、 2.9、3、3.3、4.5、5 1.2、1.3、1.5、1.8、1.9、 2.2、2.5、2.8、2.9、3、 3.1、3.2、3.3、3.6 1.3、1.5、1.8、2、2.5、 2.8、3、3.3、3.7
    使能 是的 是的 是的
    电源正常
    输出电容器类型 陶瓷 陶瓷 陶瓷
    PSRR @ 100KHz (dB) 67 51. 32
    噪声(uVrms) 30 48 125.
    精度(%) 3. 2.5. 3.
    VDO (典型值)(mV) 170 175. 200
    Iq (典型值)(mA) 0.045. 0.03% 0.029.
    热阻 θJA (°C/W) 71. 236 196
    最小封装面积(mm2) 2.25. 2.25. 4.2.
    封装类型 SC70、WSON、WSON SC70、SOT-23-THIN、WSON

    SC70、SOT-23

    此致、

    Prakash L