请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPSM5D1806 您好!
我在 单路12A 模式下使用 TPSM5D1806。 对于设计、我将如何路由遥感信号。 我是否应该在底部反馈电阻器之间以开尔文对的方式将遥感信号与 FB1信号进行布线?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我在 单路12A 模式下使用 TPSM5D1806。 对于设计、我将如何路由遥感信号。 我是否应该在底部反馈电阻器之间以开尔文对的方式将遥感信号与 FB1信号进行布线?
Rs-引脚应 连接到最靠近负载的输出电容器的负端。 这将提供最准确的 VOUT。 请参阅以下数据表中的图。

该 EVM 将 RS 和 fb 连接到 Vout (红色标记)。 有关 PCB 布局 、请参阅 EVM 用户指南 https://www.ti.com/lit/ug/sluuc66b/sluuc66b.pdf

谢谢、
Caleb