This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25723:PPS 说明

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1062224/bq25723-pps-clarification

器件型号:BQ25723

大家好、

我在数据表中看到该器件符合 USB-C PPS 标准、但数据表非常注意分辨率、精度和压摆率。 这是否意味着器件可以通过 USB PD PPS 测试?

是否需要设置一系列/序列的寄存器设置才能通过 USB PD PPS 测试?

谢谢、

Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    USB C PD PPS 位于 IC 数据表中、因为 IC OTG 电流和电压范围以及分辨率可支持 PPS。  

    如需更多信息、请参阅 IC 数据表和 USB C PD 规范。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peng:

    当然、这并不是很有帮助、因为我在查阅数据表后提出了这个问题。 我是否错过了数据表中的 PPS 寄存器设置? 它们位于哪个部分?

    或者、由于 BQ 器件可以支持 PD PPS 所需的电流、电压和分辨率、因此客户可以使用其微控制器根据规范控制 BQ 器件吗?

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    它只是 OTG 寄存器范围和分辨率可用于 PD PPS。 客户可以将 OTG 设置编程为所需的值。  

    OTG 电流和电压设置的寄存器如下:

    OTGVoltage()- 07/06h
    OTGCurrent ()- 09/08h

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Peng!