This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146-Q1:输出电流限制

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5146-Q1, LM5146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1061815/lm5146-q1-output-current-limit

器件型号:LM5146-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5146

您好!

在 LM5146-Q1的产品信息页面上、指定的最大电流为30A、但 WEBENCH 不允许输出电流高于20A 的设计。

您能否确认该产品的输出电流确实可以达到30A?  

谢谢、

安娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    是的、输出电流更依赖于功率级组件、而不是控制器。 请使用 LM5146快速入门计算器(可从产品文件夹下载)帮助您选择设计所需的组件。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Tim、

    我们将使用它。

    安娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Anna。