This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:QA 和 QB 之间的 UCC28950延迟时间

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1062495/ucc28950-ucc28950-delay-time-between-qa-and-qb

器件型号:UCC28950

您好 TI
我在数据表中看到的  
kΩ kΩ。、REF 上允许的电阻器范围为13k Ω 至90k Ω
我希望得到更短的死区时间、REF 是否小于13K 以进一步缩短死区时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不建议在建议的范围之外使用该器件。

    此致、