This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24618:一旦连接电池、IC 就会烧断

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24618

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1061948/bq24618-ic-blowing-up-as-soon-as-battery-connected

器件型号:BQ24618

大家好、下午好!

我在 其中一个设计中使用 BQ24618为6节锂离子电池充电、但我遇到了一些问题。  

此设计的输入/系统侧似乎工作正常。 当我连接电源时、PG 指示灯 LED 亮起、~PG 为低电平、表示电源正常。 我还可以通过两个背对背高侧为系统供电。但是、一旦我连接电池、IC 本身就会释放烟雾、即使没有连接电源或未连接系统负载、也会立即损坏。 这是发生这种情况的第二个电路板、我仔细检查了所有连接是否存在短路或开路、因此我可以排除焊接误差、并确信 PCB 根据原理图正确制造。

我附上了原理图的图像。

我忽略的数据表是否存在任何明显的不匹配? 是否有人知道此错误可能源于何处?

非常感谢、致以诚挚的问候、
Joel

Schematic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel:

    我们需要一个1uF REGN 电容器。 请更换此电容器、如果您看到任何差异、请告诉我。

    插入电池时、电池的极性是否正确?

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的快速回复。

    谢谢您的提示、我一定会尝试这样做、但我并不是很希望它能完全解决这个问题。 线性稳压器的输出电容不应造成 IC 受损的夜间和白天的差异。

    我认为这更多的是一个瞬态问题、但3µ3 μ H 电感器也不会存储 过多的能量。

    下次尝试时、应在示波器上测量哪些引脚? 我想到的是 pH、SRP、SRN 和 ACN、以便对正在发生的情况有一些了解。

    此致

    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel:

    您能否从电池捕获 SRP、VCC、PH 和电流?

    您是否在插入时验证了电池的极性?

    谢谢、

    Mike Emanuel