This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:在高电流下充电时遇到问题

Guru**** 2797955 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1061468/bq24650-having-trouble-charging-at-high-currents

器件型号:BQ24650

我们有一个使用 bq24650的现有设计(现场有100、000多个单元)、该设计在6A 时充电、没有任何问题。  我们正在尝试升级系统以在13A 电流下充电。  系统似乎在连续充电时出现问题。  在超过~2小时的一段时间内、bq24650发生故障。  需要更换它、以再次使 PCBA 功能正常工作。

我现在更换了 bq24650 IC。  下周我将能够提供示波器捕获等。  但是、我现在要开始设计审查流程、看看我们在系统上做了哪些错误。  原理图如下:



测试条件:
输入电压: 18.5V @11A、使用台式电源实现恒定电源
PCB: 4层、每层覆铜2oz

如果能够简化故障排除、我可以提供原生 Altium 设计文件和/或 Gerber 文件。

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、此器件的最大额定充电电流仅为10A。 我们不支持13A 充电电流。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike -

    感谢您的回答。  我有几个后续问题

    1 -数据表中的任何位置都看不到10A 限值(或最小感应电阻器尺寸)。  您能告诉我该限制的定义位置吗?  我知道您告诉我、10A 是限制因素-我想查看我的系统分析出错的地方。

    2 -我们仍然需要较大的(~13A 至15A)充电电流。  TI 是否有一个部件或多部件解决方案来支持使用更大电流进行太阳能电池板充电?   

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 BQ24650的 TI 产品页面上、它显示的最大充电电流为10A

    2. BQ24650是目前产品组合中最高的太阳能充电器 IC。 在免责声明中、我之前未测试过此设置、如果在达到调节之前禁用除一个充电器外的所有充电器、您可能能够使用并联充电(同一电池的多个充电器 IC)。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike -

    再次感谢您的回答。

    1 -不幸的是、数据表中未包含此类重要和限制性信息。  我的设计始终假设已发布的数据表是功能的最终仲裁器、而不是网页声明。  由于我手头上有数据表、我在新设计中使用了该数据表、但没有浏览"TI 产品页面"。  作为一个充电控制器、我假定(显然是错误的)只要反馈机制在范围内、控制器方面就会起作用。  感谢您的澄清。

    2 -这可能是我们的选择。  我们必须返回到绘图板。  这些信息对我们的设计时间表而言是非常灾难性的、因此我们必须将所有选项放在桌面上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike -

    虽然您之前回答了这个问题,但如果您能提供的话,我想了解更多信息。 。 。  

    1 -为什么 bq24650限制为10A 电荷?  它是充电控制器、"所有"电源都在 IC 外部。  IC 本身是否存在固有的限制?  可以理解的是、由于我们的系统不工作、并且在较低的电流下工作、很可能存在固有的限制。  但是、我很难理解限制是什么。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是器件的额定值和我们支持的值。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。