This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77216:温度(UT)限制意味着什么功能? 例如 BQ7721606

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1062537/bq77216-what-functionality-is-implied-by-under-temperature-ut-limit-e-g-as-specified-for-bq7721606

器件型号:BQ77216

器件比较表中指定的欠温功能是什么? 对于过热、数据表中清楚地说明了 COUT 和 DOUT 将受到怎样的影响。 除器件比较表外、数据表中的任何位置都未提及温度下的内容。 我真的希望它不会将 COUT/DOUT 线路置为有效、因为如果电池组在寒冷的室外环境中运输、这会熔断连接到电路的保险丝-这对于大多数器件是预期的正常情况。

请澄清、

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Henrik 您好、

    如果检测到欠温、COUT DOUT 均置位。  数据表的第9.1节概述中提到了这一点。 您是否期望电池组处于-10°C 环境中? 您可能希望禁用欠温保护、或者在需要注意的情况下使用-30°C 器件。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon