This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:终止充电 TC 与完全充电 FC

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1062473/bq40z80-terminate-charge-tc-vs-full-charge-fc

器件型号:BQ40Z80

您好!

 终止充电 TC 与完全充电 FC 之间的区别是什么?

谢谢、

Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    它们都是相似的功能、FC 具有更大的灵活性、可以通过 LED 功能向用户显示已达到完全充电。 TC 具有类似的设置阈值、MCU 可使用这些阈值来指示充电何时应停止、如果 FET 选项[CHGFET]= 1、则置位时也可以禁用 CHGFET。 很多时候、这些标志可以一起设置、这就是设置 VCT 时它们处于默认配置的方式。  

    所有信息都在 TRM 第5.7节"充电和放电终止标志"中

    此致、

    Wyatt Keller