请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z80 您好!
终止充电 TC 与完全充电 FC 之间的区别是什么?
谢谢、
Kim
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
终止充电 TC 与完全充电 FC 之间的区别是什么?
谢谢、
Kim
您好、Kim、
它们都是相似的功能、FC 具有更大的灵活性、可以通过 LED 功能向用户显示已达到完全充电。 TC 具有类似的设置阈值、MCU 可使用这些阈值来指示充电何时应停止、如果 FET 选项[CHGFET]= 1、则置位时也可以禁用 CHGFET。 很多时候、这些标志可以一起设置、这就是设置 VCT 时它们处于默认配置的方式。
所有信息都在 TRM 第5.7节"充电和放电终止标志"中
此致、
Wyatt Keller