This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138128A:XDS510 USB PLUS 通过 UCD3138A640EVM-662上的 JTAG 端口连接 UCD3138128A。

Guru**** 662690 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138128A, UCD3138064A, UCD3138OL64EVM-031
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1061243/ucd3138128a-xds510-usb-plus-connect-ucd3138128a-by-jtag-port-on-ucd3138a640evm-662

器件型号:UCD3138128A
主题中讨论的其他器件: UCD3138064AUCD3138OL64EVM-031

使用 XDS510 USB PLUS 时、通过 JTAG 端口连接 UCD3138128A、 无法连接。

UCD3138128A 被放置在 UCD3138A640EVM-662插座的插座中。

我使用另一个 UCD3138OL64EVM-031。   XDS510 USB PLUS 成功连接 UCD3138064A。

 XDS510 USB PLUS 是否支持 UCD3138128A?    或者需要进行一些特殊配置?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、  XDS510可与 UCD3138128A 配合使用、但默认情况下禁用 JTAG。 您需要从代码或通过 PMBus 启用 JTAG。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 。 肖恩。   我将 EVM 发送到 Xuemei。  她发现 EVM 板有问题。   她 为我更换了一个 EVM。