This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56637:温度周期测试

Guru**** 2502775 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56637

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1062199/tps56637-temperature-cycle-test

器件型号:TPS56637

大家好、团队、

您是否有使用 TPS56637进行温度周期测试的数据?

请在下面说明客户感兴趣的内容。

  • VIN=24V、VOUT=5V、IOUT=3.28A
  • 温度范围为0C 至70C 的 TA 周期(10次循环、每个温度条件下为30min)

我的客户希望确认 TI 是否有数据表明 TPS56637在上述情况或更严重的情况下不会损坏。

您是否有用于温度周期测试的参考数据?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Teketo-San、

    我们提供了器件质量和可靠性数据: https://www.ti.com/quality-reliability-packaging-download/report?opn=TPS56637RPAR。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda-San、

    感谢您提供信息。

    它是在器件上电期间进行测试的结果吗? 我能否知道500个周期的输入电压、输出电压、输出电流条件?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takeo-San:

    我与我们的 PE 团队进行了核对、此 TC 测试是与封装相关的可靠性测试、任何引脚均不上电。

    我将检查我们是否有加电 TC 测试 数据、并在我得到答案后向您提供这些数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda-San、

    感谢您的支持。 这将非常有帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takeo-San:

    我在内部进行了检查、很抱歉我们没有 数据。  

    该器件通过了完整的验证测试、包括高温(85C)、室温(25C)和低温(-40C)运行。   对于0C/70C 温度周期测试、我预计不会出现任何问题。