This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62616:如何获取 TPS62616与放大器;TPS62619 SPICE 模型?

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62616, TPS62619

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1062375/tps62616-how-do-i-get-a-tps62616-tps62619-spice-model

器件型号:TPS62616
主题中讨论的其他器件: TPS62619

您好!

我想使用 TPS62616 (360mA、6MHz、2.15V 输出高效降压转换器)和 TPS62619 (360mA、6MHz、1.8V 输出高效降压转换器)运行 SPICE 仿真。  我在 PSpice for TI 仿真器(版本2021.1)中找不到它们的 SPICE 模型。  

如何获得这些 SPICE 模型?

我们非常感谢您的帮助。

谢谢、

Sungwon

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sungwon、

    遗憾的是、这些器件的 SPICE 模型尚未开发。

    此致、

    瓦伦