This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM73606-Q1:可湿性侧面差异

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM73606-Q1, LM5141-Q1, LM73606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1061085/lm73606-q1-wettable-flanks-difference

器件型号:LM73606-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5141-Q1LM73606

您好、先生、

我的客户想查看一些有关 WF 和非 WF 的问题、请帮助查看以下内容。

 LM73606QRNPRQ1和 LM73606QURNPRQ1的 CTE (热膨胀系数)?

2. LM73606QRNPRQ1和 LM73606QURNPRQ1的镀层材料和厚度?

3. LM73606QRNPRQ1和 LM73606QURNPRQ1是否符合 AEC-Q006标准?

4、 是芯片/设计/制造商。 是否在 WF 和非 WF 之间进行相同的处理

唯一的区别是侧壁引脚?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在产品文件夹中找到质量和可靠性信息。

    转至订购和质量部分、然后一直向右滚动。  

    1:我们不测量热膨胀。  您可能可以根据铜引线框和熔融硅模具进行估算。

    2:所有材料均包含在可靠性信息中。

    3:LM73606-Q1符合 AEC-Q100标准。 我不知道 Q100和 Q006之间的区别、但我们只测试 Q100。

    4:芯片和工艺应该是相同的。

    5:唯一的区别应该是修正可湿性侧面。

    -奥兰多  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

      我仍然无法从    质量和可靠性信息中找到 CTE (热膨胀系数)。 0.002µm 还0.20µm 镀层材料和厚度的信息[例如、镍0.001 μ/(98%Sn-2%Bi) 0.010 μ]。 请帮助检查。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    热膨胀必须根据质量和可靠性中列出的材料进行估算。 它主要是铜引线框和熔融硅模塑化合物。

    我想我们不会给出镀层厚度。 我必须在内部进行检查。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      我们不知道如何估算热膨胀? TI 能帮您解决这个问题吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、奥兰多、

      我在另一个 E2E 中针对 LM5141-Q1提出了相同的问题。 我相信 TI 也能提供  LM73606QRNPRQ1和 LM73606QURNPRQ1的 CTE (热膨胀系数)。  

    此致、

    Hsing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hsing、

    我与 Tim 谈过 CTE 以及该如何与他联系。 该工程师不在办公室、但明天会到、所以我明天会跟进。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    模塑化合物的 LM73606 CTE: CTE1 (高于 Tg 130C)= 36、 CTE2 (低于 Tg 130C)=    9.  

    LM73606引线镀有雾锡: 厚度275 - 787µin (7 - 20um)

    希望这对您有所帮助、

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、奥兰多、

      谢谢!

    Hsing