This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317L-N:热性能和热关断

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1061997/lm317l-n-thermal-performance-and-thermal-shutdown

器件型号:LM317L-N

您好、支持团队、

我的客户询问以下项目、您能否提供支持?

* LM317LMX/NOPB 热阻抗为165°C/W、而 LM317LIDR 相同的封装为97.1°C/W 您能否确认  LM317LMX/NOPB 上的165°C/W 是否正确?

*您能否提供  LM317LMX/NOPB 的结至顶部特征参数?

LM317LMX/NOPB 是否具有热关断功能? 如果是、请告诉我阈值温度。

谢谢、

Koji Ikeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji、

            这些器件的数据表似乎需要更新。 以下是我能够为这些器件找到的最新数字(以 μ ºC 为单位)

    LM317LMX/NOPB

    RθJA : 138.9
    RθJC (顶部) :66.0
    RθJB : 59.3.
    ψJT : 18.9
    ψJB : 58.8.

    LM317LRIDR

    RθJA:109.9
    RθJC (首页):58.8.
    RθJB : 58.5.
    ψJT : 12.5.
    ψJB:57.9

    LM317LMX/NOPB 具有热关断功能。 可以在样本上测量阈值温度。 不过、它不是一个非常精确的阈值、 通常 约为165°C、但可能高达175°C  谢谢!

    此致、

    斯里卡纳特