This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62110EVM-101:在9V 输入电压、5V 输出电压、Imax = 0.875A 时进行测试

Guru**** 2534240 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1062264/tps62110evm-101-testing-at-9vin-5vout-imax-0-875a

器件型号:TPS62110EVM-101
主题中讨论的其他器件:TPS62110

我通过将 R2更改为165K 将 EVM 修改为输出5V、并使用可调电子负载以9V 输入对其进行测试。 关断前可以获得的最大输出电流为0.875安。 它不会在更大的负载下运行。 这远低于我希望的1.5安培。  对于 TPS6211X 系列器件而言、这是正常现象吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    TPS62110的工作电流应为1.5A、输入电压为9V、输出电压为5V。 您可以看到数据表上的效率图12/13、其中该器件的固定输出版本为8.4V 输入电压和5V 输出电压、一直到1.5A。 您能否仔细检查输入电源是否不受电流限制? 如果没有问题、是否可以尝试使用电阻负载来查看这是否有用。 如果这两个想法都不起作用、那么是否可以共享一些示波器波形:VIN (在 IC 引脚上测得)、VOUT、SW、以查看是否达到电流限制、从而导致输出电压折返。

    谢谢、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、愚蠢的错误。 我 没有注意到我使用的9V 电源有问题。 使用大型工作台电源 时、驱动1.5A 负载没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴它成功了。