This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4030:NC 内部连接

Guru**** 2391335 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1061937/lm4030-nc-internal-connection

器件型号:LM4030

大家好、

  LM4030的 NC 引脚(引脚1和2)是否具有内部连接或以任何方式连接到接地/NC 引脚(引脚2)? 还是彼此完全开放?


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    我认为、根据数据表显示的内容、NC 引脚没有在内部连接。 但是、检查引脚之间是否存在内部连接的一种方法是使用万用表并对其进行短路测试。

    Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    感谢您对此进行深入研究。 器 件的功能图实际上未显示任何连接、但不清楚 NC 引脚是在内部接地、彼此接地还是完全断开。 遗憾的是、我们和客户没有进行实际测量的部件。

    您能帮助我们验证和确认内部连接吗? 非常感谢。


    此致、

    Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    如果不使用引脚1/3、则应该悬空、因为有内部连接、所以它不是真正的无内部连接。 引脚2连接到基板、因此可以连接到 GND 或保持悬空。