This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28810EVM-003:输出恒定电流

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28811, UCC28810EVM-003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1060768/ucc28810evm-003-output-constant-current

器件型号:UCC28810EVM-003
主题中讨论的其他器件:UCC28811

如何在选择在降压级中使用 UCC28811 IC 进行外部调光的同时获得输出恒定电流?

施加的 PWM 信号的占空比与提供给 LED 的输出电流之间有何关系?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我回答 了线程 ID  1060700中的这个相同问题

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1060700/ucc28810evm-003-led-driver

    我将关闭该线程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您能否使用 UCC28810EVM-003为输出电流分别指定 PWM 外部占空比值60mA、150mA 和700mA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Payal:

     UCC28810EVM-003的每个灯串最大输出为500mA、因此在不更换组件的情况下、您无法获得700mA。

    输出电流与占空比成反比。  100%= 0mA、0%= 500mA。  SO 输出电流~ 0.5A x (1-D)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    您能告诉我们需要在 UCC28810EVM-003中更改的组件,以获得  700mA 或 更高的输出电流值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用计算器工具。 更改 User Inputs 选项卡上 B13的值 :https://www.ti.com/lit/zip/sluc205

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    感谢您共享该文件。

    改变占空比的频率变化改变 LED 的调光电平如何提供恒定的输出电流。 请使用 UCC28810EVM-003简要解释降压级中生成的输出恒定电流的概念。

    此外,我们如何为微控制器提供软件可编程指令(在降压级中用作 PWM 调光的外部源),以及用于生成 PWM 波形的调光频率和恒定输出电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Payal:

    我认为这篇由前同事对旧 E2E 帖子的回复 对 降压级中的电流调节有很好的解释:

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/134430/ucc28810evm-003-related-questions

    要通过 微控制器控制调光、您必须向 J4-3/2提供0.72V 至1.3V、200kHz 至1000kHz 信号。  UCC28810EVM-002中有关控制信号的表 比-003中的表更完整

    通过向 Vsense 引脚提供 PWM 脉冲、可启用/禁用 UCC28811。  输出电流(因此调光)由这些 PWM 脉冲的占空比控制。  该信号的占空比将输出 电流调节为 相对于最大电流的值。   0%占空比(或无 PWM 信号)是最高 LED 电流(最亮)、90%占空比是最低电流(最暗)。

    此致、

    射线