This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:TPH、TPL、BT/引脚与放大器;30W PSE 检测

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1062289/tps2373-tph-tpl-bt-pins-30w-pse-detection

器件型号:TPS2373

你(们)好  

我们实现了 TPH、TPL、BT/引脚并与 MCU 连接以检测状态。

在此实施中、我们如何区分15W PSE 和30W PSE?

我们能够实现60W 检测和90W 检测、但未实现15W 和30W 检测。

对于30W PSE 检测、确定此(或)初始15W 功率以及稍后通过 LLDP 获得另一个15W 功率是否仍然是强制性的?

在我们的实施中、我们无法从与存在 TPS2373-4 PD 的上行链路 PD 相连的30W PSE 供电。

此致、

Felix。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Felix、  

    数据表中的表2讨论了 TPH、TPL 和 BT 指示灯状态。  

    对于1类(15W) PSE:
    TPH:高电平

    TPL:高电平

    对于2型(30W) PSE:  

    TPH:高电平

    TPL:低电平

    如果您通过 LLDP 协商电源、则协商不能高于物理硬件协商(根据 PoE 标准)。 因此、如果分级电阻器仅提供15W、则 PSE 只能提供15W、LLDP 可以为您提供更少的功率。 某些 PSE 不会抱怨您、允许您进行更多协商、但这超出了我的范围。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师