请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM25183 我计划使用 WEBENCH 来仿真 LM25183NGUR。
是否可以使用此仿真器检查振铃噪声和尖峰噪声?
如果我在 WEBENCH 设计报告中制造电路板、是否会获得相同的结果?
提前感谢您的帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我计划使用 WEBENCH 来仿真 LM25183NGUR。
是否可以使用此仿真器检查振铃噪声和尖峰噪声?
如果我在 WEBENCH 设计报告中制造电路板、是否会获得相同的结果?
提前感谢您的帮助。
您好!
遗憾的是、您将无法在 Webench 中使用该器件来仿真振铃或尖峰噪声。
我们提供了 pspice 瞬态模型(SNVMBZ3.ZIP) 、可用于仿真该器件的稳态和启动行为。
该器件的 EVM 还可在产品文件夹中获取、用于基准测试。
我们还在产品文件夹中提供 PCB 布局文件(SNVR476.zip)、以便您可以将这些文件导入到设计中。
此致、
Harrison Overrurf