请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:BQ25703A尊敬的所有人:
产品 说明书中的说明
IINDPM 寄存器显示“在 ICO 之后,DPM 调节使用的电流限制”,
我不明白该值是根据 什么更改的?
另一个问题是充电器为什么会进入 IINDPM、是否有任何寄存器影响它或电源影响它? 数据表中没有这样说。
退出 IINDPM 时?
此致、
Ian
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的所有人:
产品 说明书中的说明
IINDPM 寄存器显示“在 ICO 之后,DPM 调节使用的电流限制”,
我不明白该值是根据 什么更改的?
另一个问题是充电器为什么会进入 IINDPM、是否有任何寄存器影响它或电源影响它? 数据表中没有这样说。
退出 IINDPM 时?
此致、
Ian
尊敬的 Ian:
ICO 是充电器的一项功能 、可根据适配器输出特性自动检测优化的输入电流限制。 它可以通过"EN_ICO_MODE"位启用。
IINDPM 类似于您设置的电流限制。 充电器的灌电流不会超过电流限制设置。 有关 IINDPM 的更多信息、请参阅数据表的"用于动态电源管理的8.6.6输入电流和输入电压寄存器"。
谢谢、我希望这对您有所帮助、
Peng
*如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”