This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC12050:为什么输出电压错误?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC12050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1060859/ucc12050-why-the-output-voltage-is-wrong

器件型号:UCC12050

各位专家、您好!

我的客户报告了 UCC12050的一个奇怪问题:未选择输出电压值。

其目标 VISO 为5.0V、施加的 VINP 为+5V。 EN 短接至 VINP、SEL 短接至 VISO。 然而、即使其上的所有负载都已断开连接、VISO 电压也测量在3.3V 左右。  

IC 本身似乎很好、因为它在焊接到另一个板(不同的 PCB)上时工作正常。

我不确定可能的根本原因是什么? 我猜是由于器件由于某种原因而错误地读取 SEL 引脚的电压? 例如 VINP 的上升沿过慢。 我找不到任何对 VINP 上升沿的要求。

谢谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    我怀疑 SEL 引脚对 GNDS 短路、 输出为3.3V。 您可以在不给 IC 上电的情况下测量 Gdns 和 SEL 之间的阻抗。

    您可以对 IC 进行降序、然后在同一 PCB 上重新对 IC 进行降序、问题可能会消失。  

    请告诉我您能找到的内容。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    感谢你的答复。

    事实证明、我们的器件没有问题。 器件过载。 客户反馈我的信息错误。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    感谢您的更新。 我要关闭此主题。 如果您有任何疑问、请告知我们。

    此致、

    肖恩