This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:使用智能充电器延迟充电

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050, BQ40Z50, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1061003/bq4050-delayed-charging-using-smart-charger

器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50BQSTUDIO

您好!

我们将 bq4050用于我们的智能电池 BMS 设计。 我们在 使用智能充电器(符合 SMBus SBS 1.1标准)为电池充电时发现了一个问题。 在某些情况下、当电池放电(达到任何 SoC 级别)并重新连接到智能充电器时、电池 BMS 不会立即开始充电。 似乎等待了大约20-30分钟才开始充电。 这种情况发生在 经测试的所有级别的 SoC (10%-70%)上。  bq4050针对上的 SMBus 广播进行设置、 因此我们期望它在连接到智能充电器时立即开始充电。  

您能否帮助您指出导致此问题的原因以及如何解决此问题?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailash、

    充电器是否收到监测计发送的正确推荐值? 充电器和监测计之间的信号质量是否良好? 监测计是否具有充电抑制或可能导致 CFET 关闭的保护功能? 您能在监测计处于此模式时探测它吗?

    最棒的

    Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    感谢你的帮助。

    1.智能充电器不是由我们设计的、但 在大多数情况下、除了在几分钟后充电器关闭并重新打开外、我们的电池也可以正常工作。 那么、电池充电似乎直到大约30分钟才开始。 此问题仅在使用 bq4050电量监测计的电池上发生。 另一个电池的 bq40z50电量监测计已连接到此充电器、不会导致任何问题。 因此、我们的电池/bq4050电量监测计确实存在问题、而不是充电器存在问题。  

    2.充电器禁用/暂停已启用、但这些保护未触发。 电池在标准 温度范围内工作。

    3.在监测计连接到智能充电器时,无法探测监测计。 我们将其从充电器中移除、并在 bqStudio 中检查了已编程的电量监测计设置、无法确定原因。 当我们重新连接时、它看起来充电 正常、直到下一次充电器关闭事件导致20-30分钟的延时。

    4.请告知我们是否有任何特定的电池状态/寄存器/数据存储器设置或配置需要检查以确认此行为。

    5.您能否为 配置为使用智能充电器运行的 bq4050电量监测计(4S)提供*。gg 文件和/或*。srec 文件?  我们可以使用它与测量仪表设置进行比较。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailash、

    由于您无法在监测计连接时对其进行探测、您是否至少能够将其连接到 i2c/smbus 监听器以查看向充电器发送了什么内容? 您能否向我发送您正在使用的 BQ40Z50和 BQ4050的.gg 文件?

    最棒的

    Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    谢谢。 无法连接监听器。 由于我们无法在此处发布 gg 文件,您能否 给我 您电子邮件 ID 或电子邮件,以便我们可以将 gg 文件发送给您进行审核?  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailash、

    我向您发送了一封私人邮件。

    最棒的

    Jessica