This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24250:BQ24250设置

Guru**** 2509795 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1062273/bq24250-bq24250-setting

器件型号:BQ24250

尊敬的团队:

   如何在充电 电压为4.3V 时设置寄存器中的值?

充电电压为4.44V、而位7至2上的寄存器值为1111 11。

谢谢

 

非常感谢、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    3.5V + 640mV +160mV = 4.3V、因此 B7:B2 = 101000。   

    3.5V + 640mV + 160mV + 80mV +40mV + 20mV = 4.4V 或 B7:B2 = 101111。  不允许高于4.44V。

    此致、

    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们非常感谢您的大力支持!