请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24250 尊敬的团队:
如何在充电 电压为4.3V 时设置寄存器中的值?
充电电压为4.44V、而位7至2上的寄存器值为1111 11。
谢谢

非常感谢、
Jimmy
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
如何在充电 电压为4.3V 时设置寄存器中的值?
充电电压为4.44V、而位7至2上的寄存器值为1111 11。
谢谢

非常感谢、
Jimmy