This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650861:我们能否用 TPS6508700RSKT 替代它

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1062130/tps650861-can-we-replace-it-with-tps6508700rskt

器件型号:TPS650861

大家好、

我们将 TPS650861 PMIC 用于我们的设计、以便与 LS1046A Layerscape 处理器配合使用。

由于交货周期和库存问题、我们计划使用  TPS6508700RSKT 芯片代替它。

 与 LS1046A 一起使用时、您能否确认两个器件是否相同、如果有任何意见、请告知我们。  

此外、如果我们未能在决定之前解决任何关键因素、请提供意见。

此致

Pradeep。 S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradeep、

    感谢您使用 E2E!  TPS6508700 经过预编程、可支持 AMD 系列处理器。 对于 LS1046A Layerscape 处理器、我们建议查看以下用户指南: 《适用于 NXP LS1043A  的 TPS65086100用户指南》、其中介绍了如何对 OTP 存储器进行编程以匹配 LS10XXA 处理器的 NXP Layerscape 系列。  

    对于原型设计、我们还建议让 TPS650861编程 BoosterPack 对空白 OTP 存储器组进行编程 、并在将器件焊接到实际应用板进行验证之前验证任何配置。  

     

    谢谢、

    Brenda