This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562208:兼容的 IC、用于制造缺货器件

Guru**** 2451970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1061829/tps562208-compatible-ic-for-substition-of-out-of-stock-parts

器件型号:TPS562208

大家好、提前感谢。

由于许多公司肯定会受到芯片稀缺的影响、因此我公司的设计也会受到这种影响。

我们发现大多数缺货器件都有许多替代器件。

但是、我们卡在电源 IC 中。 布局根据特定的输出和输入电压进行调整、并且没有太多选项可供选择。

我们将 TPS562208DDCT 定义为 P/N、但由于缺货、我需要查找替代产品。

我已经查看过很多 TI 降压转换器、但我觉得有一种更快的方法来检查所有可能的器件。

这是布局。 这两个电阻意味着输出电压将为3、3V。

我发现我可以使用:

TPS562201DDCR
TPS562201DDCT
TPS562208DDCR
TPS562208DDCT
TPS565201DDCR
TPS565201DDCT
TPS565208DDCR
TPS565208DDCT

我只能更改 BOM 文件。 PCB 已打印。 这意味着我必须使用6引脚 SOT-23封装。 如果需要、我可以更改无源组件的值。

如何获得所有类似 IC 的完整列表?

对 P/N 编号是否有任何解释、或者它们意味着什么?

目前、我猜第3 个数字 是额定电流;第6个数字区分具有电子电码或不具有电子电码的 IC。  

我提出了一个很长的问题,但我认为我已经暴露了我的观点。

我们将感谢您的任何反馈或帮助。

我们希望芯片短路不会持续很长时间。

此致、Ignasi S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    您可以使用 TI.com 选择所有 SOT236封装部件,以下是链接 降压转换器(集成开关)|产品|德州仪器 TI.com。

    您可以检查 VIN/VOUT/负载的草稿信息。

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ignasi S!

    前两个数字56表示我们的中压(MV)产品。 第4个数字2表示输入电压为4.5V-17V。 根据您的理解、最后两个数字01或08表示 Eco Mode 或 FCCM 模式。 DDC 表示封装。R 或 T 表示产品的封装,R 表示封装中的2k pcs。 T 表示250件、但这种情况已经消失。  

    您可以在我们的主网站中按上述条件进行搜索。

    BSR-MV

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 两个答案我都有足够的答案。 现在、让我们在某个地方祈祷库存吧!