大家好、提前感谢。
由于许多公司肯定会受到芯片稀缺的影响、因此我公司的设计也会受到这种影响。
我们发现大多数缺货器件都有许多替代器件。
但是、我们卡在电源 IC 中。 布局根据特定的输出和输入电压进行调整、并且没有太多选项可供选择。
我们将 TPS562208DDCT 定义为 P/N、但由于缺货、我需要查找替代产品。
我已经查看过很多 TI 降压转换器、但我觉得有一种更快的方法来检查所有可能的器件。
这是布局。 这两个电阻意味着输出电压将为3、3V。
我发现我可以使用:
TPS562201DDCR
TPS562201DDCT
TPS562208DDCR
TPS562208DDCT
TPS565201DDCR
TPS565201DDCT
TPS565208DDCR
TPS565208DDCT
我只能更改 BOM 文件。 PCB 已打印。 这意味着我必须使用6引脚 SOT-23封装。 如果需要、我可以更改无源组件的值。
如何获得所有类似 IC 的完整列表?
对 P/N 编号是否有任何解释、或者它们意味着什么?
目前、我猜第3 个数字 是额定电流;第6个数字区分具有电子电码或不具有电子电码的 IC。
我提出了一个很长的问题,但我认为我已经暴露了我的观点。
我们将感谢您的任何反馈或帮助。
我们希望芯片短路不会持续很长时间。
此致、Ignasi S.