This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:VCC 引脚的偏置电源。 非隔离式简单升压稳压器

Guru**** 2521040 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1061367/lm5022-bias-supply-for-vcc-pin-non-isolated-simple-boost-regulator

器件型号:LM5022

我已经测试了我想要询问的内容、但我仍想提交审核。 我在 LM5022升压电路上实现了偏置电源。 它包含一个三端线性稳压器(12V)、其输出通过正向偏置二极管连接到 VCC 引脚。 偏置电源的源与 VIN 或主输入电源相同。 电源的目标是降低 LM5022的功率耗散(和结温)。 在测试中、这种方法起作用、我只想确保我不会忽略任何其他考虑因素。 我将使用已知发布的方案来保护线性稳压器。

其次、在 Webench 上使用其他一些测试设计时、我似乎记得、当我在调整工作参数时遇到反馈和补偿方面的问题时、Webench 会建议并选择性地自动对这些问题应用修复。 该功能是否已删除? 它非常有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Russ、感谢您考虑使用 LM5022。

    在提供外部 VCC 电压时、您的理解和应用是好的。 只需确保外部电压限制在7.5V 至14V 之间。 如果电压低于7.5V、则可能会从 VCC 引脚拉出过多电流。 如果您的电压约为14V、则表明您超出了引脚的最大额定值。

    关于 webench 功能、它似乎已被删除、这似乎也令人失望。 我想、如果您想调整交叉频率、您可以遵循以下经验法则:降低 Rcomp 将使交叉频率降低、而增加 Rcomp 将使交叉频率提高。 然后、调整 Ccomp 将提供适当的相位裕度量。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、

    感谢您确认我的选择并提供建议。

    同样感谢您细分 Rcomp 和 Ccomp 之间的关系、这是对应用手册和练习中所讨论内容的更简单理解。