This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:CBI 引脚到 GND 电阻值-用于堆栈中最低的 IC - 10K 或零-用于内部平衡

Guru**** 2548830 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1061308/bq77915-cbi-pin-to-gnd-resistor-value---for-lower-most-ic-in-a-stack---10k-or-zero---for-internal-balancing

器件型号:BQ77915

您好!

我们使用的是内部 电池平衡。

a) 在我们的4节电池 BMS 中使用单个 IC。

b) 使用我们的18节电池 BMS 中级联的4个 IC。

a )  中以及   b)中最下方 IC 中的 CBI 引脚接地电阻器应为多少。

在数据表中,    图9-13,9-14,10-9,在2个地方使用10K。  在一种情况下直接对地短路。

请澄清。

提前感谢。

此致、

Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anil:

    BQ77915 CBI 具有有限电流的内部上拉电阻。  如果您始终希望在电路 a)等设计中启用平衡功能、则可以将其直接连接到下部的 VSS、或像 b)一样连接到设计底部的 VSS。   如果您想控制何时启用了平衡、则可以在需要时使用晶体管下拉 CBI。  不应将 CBI 驱动为高电平、因为您可以将电流推入引脚并提高 AVDD 的电压、如数据表的图8-5所示。  虽然 CBI 可以连接到 VSS、但也可以通过 RCB 连接到 VSS、如图9-13和图9-14底部所示。  如果 CBI 的源电流为1uA (数据表中除图8-5外未显示电流值)、则通过10k 推荐的 RCB 电阻器1uA 为10mV、远低于 0.5V 的最大 VCBIL。 因此、在使用电阻器时、可以使用该电阻器、 如图10-9所示直接连接到 VSS 将节省电阻。

    使用堆叠设计(如电路)时、上半部分的 CBI 应通过10k 电阻器 RCB 连接到下一个下半部分的 CBO 引脚。  该电阻器显示在图9-14中的器件之间。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    因此、我们可以使用10K 或直接连接到 GND。

    标记为已解决

    此致、

    Anil