This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62420:有关反馈的布局问题。

Guru**** 2515345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1061401/tps62420-layout-question-about-feed-back

器件型号:TPS62420

您好!

我们正在执行 ECO、所有直流/直流转换器均已重新布局。 所有高电流部件都位于顶部、反馈电阻器位于底部。 我们直接将反馈电阻器与输出电容器的焊盘中的过孔相连、而无需使用小走线。

1) 1)-正常吗? 还是需要将反馈电阻器连接到噪声更小的区域? 我知道 LC 区域具有高频率电流。 我不确定它是否会影响反馈。

在下图中:

红色=顶部

蓝色=底部

黄色矩形:焊盘中的通孔、用于连接反馈电阻器。

2) 2)第一个直流/直流反馈引脚(引脚4)的问题相同。

3) 3)我不确定为什么该直流/直流具有单独的反馈引脚(引脚4)与电阻分压器引脚(引脚5)。 我从未在其他直流/直流转换器上看到过这种情况。 您能解释一下此反馈引脚与分压器的用途吗?

谢谢、

Denis Alain、英文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denis:

    我将在今天晚些时候提供反馈。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denis:

    我想与大家分享一份应用手册、其中提供了降压转换器的一些布局指南。

    https://www.ti.com/lit/an/slyt614/slyt614.pdf

    对于 IC 引脚、降压转换器的内部设计和引脚排列可能因器件而异。  对于 TPS62420、数据表中对引脚说明进行了清楚说明。  fb1引脚是一个电压感测引脚、此引脚提供一个从 Vout 到误差放大器的直接连接、并确保一个更好的负载调节和更快的瞬态响应。

    我想了解在该 ECO 期间是否有可能更改为更新的器件。 TPS62420是一款非常旧的器件、我不推荐在较新的设计中使用。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、

    更改直流/直流转换器的时间并不晚。 您是否有类似功能和封装的建议? 主要问题是交货周期。 这是一场噩梦。

    谢谢、

    Denis Alain、英文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denis:

    请查看我们最新的双转换器、该转换器尚未 RTM、但可用于原型构建。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps62442-q1.pdf

    关于 LT、老实说、我 希望在这里保持透明、不要给您虚假的希望。 这是一个相当具有挑战性的世界形势,我们需要等待更多的时间,直到市场冷却下来。 我无法保证此器件有任何 LT。 但是、您何时需要样片以及样片数量是多少?

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、

    感谢您提供相关信息。 由于我们已经在原始直流/直流的管道内有订单、因此我会将其保留在当前设计中。 我们的目标是仅更改 FPGA、因为它不再可用。 我们稍后将执行另一个 ECO 以升级其他器件、但我们需要在合适的时候下订单、以便在新版本的 PCB 升级时获得库存。 我将保留您对下一个 ECO 的建议。

    此致、
    Denis Alain、英文