This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25723:OTG 的充电模式

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25723

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1061897/bq25723-charge-mode-for-otg

器件型号:BQ25723

大家好、

在 OTG 中具有恒流充电?

USB PPS 要求充电器/稳压器在限制条件下以恒定电流模式运行、我不清楚器件是如何在 OTG 电流限制下运行的。

谢谢、

Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    在 OTG 模式下、您可以将此设计视为常规直流/直流稳压器、其输出在 VBUS 上获得。

    对于 BQ25723、如果达到 OTG 电流限制、器件将退出 OTG 模式、必须通过固件再次启用。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peng:

    需要说明的是、一旦达到 OTG 电流限制、BQ25723将不会 在电流限制下进行调节?

    相反、它将退出 OTG 模式并返回正向模式或停止充电?

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    没错。 一旦达到电流限制、它将退出 OTG 模式。 由于 VBUS 不可用、它不会进入正向模式。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Peng!