This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65261-1:关于自动电源定序中 V7V 输出的时序

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1061620/tps65261-1-about-the-timing-of-v7v-output-in-automatic-power-sequencing

器件型号:TPS65261-1

您好!

我想向您介绍一下自动电源定序中 V7V 输出的时序。
当 ENx 变为"H"时、输出 V7V。
但是、在图 29、ENx 在 VIN 之前为"H"。
在本例中、V7V 输出的时序是多少?
VIN 超过 UVLO (典型值为4.25V)时的时间是否为?
还是与 VIN 的时序相同?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的专家将检查此问题并尽快向您提供反馈。

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaji  

    它的时序与 VIN 相同、超过 UVLO (4.25V 典型值)阈值时、IC 开始开关。