This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A28:电感器选择

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548A28, TPS548B28

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1061710/tps548a28-the-inductor-choose

器件型号:TPS548A28
主题中讨论的其他器件: TPS548B28

您好 TI 团队

我们的设计是12V 输入、我使用 TPS548A28输出0.8V、最大电流为12A、电感纹波电流设置为最大电流的30%、TPS548A28 以0.8Mhz 工作、根据以下计算公式、电感为0.259uH。 0.33uH、0.47uH、0.68uH 是接近标准值、应选择哪个值? 原因是什么?

我知道如果选择0.68uH、纹波电流最小、瞬态的击穿电压最大、因此0.68uH 不是一个好选择吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用330nH、因为它是计算出的最接近标准值。    0.68uH 确实会产生较低的纹波、但当您声明负载瞬态时、这种情况不太理想。  

    另一个注意 事项是、680nH 电感器需要更多绕组、这会增加电感器直流电阻(DCR)、或可能更大。

    DCR 越高、效率越低。   使用值较大的电感器将导致使用更多的输出电容器来改善瞬态响应、并可能增加解决方案尺寸。  

     TPS548B28是一款电流更高的器件、其 EVM 设计为在800kHz https://www.ti.com/lit/ug/snvu662/snvu662.pdf 时提供12V 至1V 的电压、与您的规格类似。  

    该 EVM 使用300nH。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David、您的评论非常有用。