This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87702:使用电阻分压器连接回反馈点以生成所需的降压输出电压。

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LP87702-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1062065/lp87702-using-resistor-divider-to-connect-back-to-feedback-point-to-generate-wanted-buck-output-voltage

器件型号:LP87702

您好、专家、

我想使用 LP87702-K 来替代 LP87702-D. 一个区别是 LP87702K buck1在上电时的输出为1.0V。。。 但 LP87702D buck1在通电时的输出为1.2V。

因此、我想使用电阻分压器生成1.0V 反馈电压... 这样、LP87702K 在 buck1处的输出为1.2V... 但它会认为它会产生1.0V 电压... 因为反馈电压为1.0V。

这样做是否会带来风险?  

谢谢、致以诚挚的问候

Dong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dong:

    不支持也不建议在反馈中使用外部分压器。 LP87702-Q1使用内部环路补偿、添加外部分压器可能会导致稳定性问题。

    此致、

    Samuli Piispanen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 Samuli。 明白了。

    此致

    Dong