This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS560200:TPS560200DBV EN 引脚应用

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1061630/tps560200-tps560200dbv-en-pin-application

器件型号:TPS560200

您好!

我的客户使用 TPS560200DBV  将12V~14V 的输入电压降至3.3V、并将其提供给 MCU。  
正如您在原理图中看到的、对于 EN 引脚 、客户设计了 一个 MMR1+MMR2的基准电压;此引脚的使用是否正确?

谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rock!

    此引脚的使用正确。 但它建议在 MMR2中并联一个齐纳二极管。  因为  引脚 EN 的绝对最大电压为7V。

    BSR-MV

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuai Fan

    1.正确的是让引脚 EN 悬空吗? 即:取消 MMR1和 MMR2。 是否有风险?

    如果仅取消 MMR2、会发生什么情况?  即:让 EN 引脚通过一个200K 欧姆的电阻连接到 VCCP (12V 至14V)。  在这几年中、我们已成功解决了20万个数量的问题。 遗憾的是、我们在上周制作了新的4个样本、但烧毁了2个 TPS560200DBV。  TPS560200DBV 的年数为200K、上一周的数量是否有所不同?  

    谢谢、此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、奥迪!

    请通过电子邮件联系我们: fan-shuai@ti.com 。

    BSR-MV

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuai Fan

    几分钟前我已经向您发送了电子邮件。

    BR、

    奥迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

     它可能是屏蔽的。 请向我们提供您的电子邮件地址。

    Shuai