This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54308:如果我们在 VOUT 中连接电压、则在升压模式下运行

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1062015/tps54308-operate-in-boost-mode-if-we-connect-a-voltage-srouce-in-vout

器件型号:TPS54308

你(们)好

客户使用 TPS54308进行12V 至3.3V 输出转换。

使用外部电阻分压器时、EN 引脚上升阈值为4.5V。 在这种情况下、客户使用外部仿真器下载 MCU 软件时、该仿真器将为 MCU 添加5V 电压、并连接到 TPS54308的 VOUT 引脚。 客户发现在此情况下、TPS54308将加电并在升压模式下运行。 VIN 引脚中的输出电压将高达20V (在这种情况下 VIN 为0)。 我们已经发现、VOUT 中的5V 电压将流经 HS FET 二极管流向 VIN 引脚、并且也足够高、以启用转换器。 我想知道在这种情况下它为什么可以在升压模式下运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这是因为 TPS54308是 FCCM 模式器件,这意味着它将允许反向电流流流过 FET。

    然后、当在 SW 引脚上提供外部电压时、直流电源将为升压供电、最后为输入端充电至高电平。

    建议在降压输出的末尾添加 Oring 电路。

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我还会增强 EN 引脚中的使能阈值。 如果我们将阈值提高到6V、 VOUT 至 VIN 中的5V 预网就能够启用转换器。

    此变通办法是否起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    我没有告诉您如何提高 EN 阈值,您能不能帮助您介绍更多内容?

    BRS、

    Y

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EN 阈值由电阻分压器和 VIN 电压设置。 因此、我可以更改电阻器以设置更高的上电阈值。

    由于 VIN 电压在这种情况下仅来自 VOUT 且 VIN 中预计只有5V、因此我能否选择合适的电阻分压器、以确保在 VIN 中存在5V 电压时禁用转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    电阻器用于调节 VIN 引脚上的 UVLO,EN 阈值不会改变。

    如果可以调整电阻器使 Vstart 高于升压输出(VIN)的电压,它应该有助于防止开关。

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉被误解了。

    我想说的是、增强 VSTART 以禁用转换器。

    谢谢。 我这边再也没有问题了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    没问题。 如果没有其他问题、我将关闭此威胁。 如有任何其他问题、请随时重新打开。

    BRS、

    年轻