This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27762:COUT 值

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27762

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1061977/lm27762-cout-value

器件型号:LM27762

您好!

LM27762 μF 表8.2.2.4中说:" LM27762仅需使用2.2 μ F 陶瓷输出电容器即可实现稳定运行。 μF 典型应用,在靠近输出的位置放置一个2.2 μ F 陶瓷输出电容器就足够了。”
如果客户使用不同的值、例如10uF、该怎么办? 会出现什么问题?

此致、

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 K.Hirano:

    在 LDO 的输出端使用10uF 不应导致任何问题。 使用10uF 时、启动时间可能会更长一些。 使用更大的电容器也将有助于您处理瞬态响应。

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    瓦伦

    感谢您的确认。

    此致、

    希拉诺