This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5929:余量问题

Guru**** 2553420 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5929

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1061882/tlc5929-headroom-questions

器件型号:TLC5929

大家好、

我们设计 TLC5929来驱动3S8P IR LED、LED 电源为5.5V。

我们想澄清一些问题。

  1. 如何定义每个通道的余量? 例如 Vf_LED= 1.6V。 芯片上的余量为5.5-1.6*3=0.7V
  2. 如果余量是动态的、您是否可以使用相同的 LED 电源5.5V 来驱动某个通道上的2S LED? 这意味着余量将为5.5-1.6*2=2.3V

此致、

哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy Xue、

    1.是的、输出通道是灌电流、以提供恒定电流、但不提供电压。 输出端的压降由外部电路决定。 为了提供精确且恒定的电流、在下图中、电压需要高于膝点电压。 考虑到 LED 的不同仓体、 TLC5929的电压可能会达到0.7V。

    2.是的、某些通道系列具有2个 LED、而某些通道系列具有3个 LED、这是可以的。 关键点是为电流阱正常运行留下足够的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy Wu、

    感谢您的评论。

    顺便说一下、我还有一个有关 EVM 的问题。  当我们在 EVM 上添加5V 电压时、LED 直接亮起。 这是正常现象吗? 由于我检查了数据表、因此当器件通电时 OUT0 -OUT15的默认设置为关闭。

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy Xue、

    不应关闭 LED。 您是说所有 LED 都亮起了吗?