This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82822A:发射系数

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82822A, TPSM82822

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1061878/tpsm82822a-emissions-figure

器件型号:TPSM82822A
主题中讨论的其他器件: TPSM82822

您好!  

我的客户对 TPSM82822ASILR 感兴趣、该器件是强制 PWM 可调节器件。

他们注意到、纹波略低于 TPSM82822SILR、这是他们希望在我们的设计中实现的、并且担心它会辐射更多的发射。

我们是否有 TPSM82822ASILR 辐射发射图? 还是与 TPSM82822SILR 相同(因为它经过@ 1.8A 测试)

 他们是否还应考虑其他参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    TPSM82822A 是 TPSM82822的强制 PWM 版本。 在1.8A 时 、两个器件的性能应相同、因为这两个器件都处于 PWM 模式。 两个器件在1.8A 时的发射频谱将相同。

    在输出电压纹波方面、影响纹波 的主要因素是电感电流纹波、开关频率、输出电容以及 ESL 和 ESR。 由于两种版本的电感器和开关频率相同、我希望它们具有相同的纹波。  不同版本之间的数据表纹波值略有差异可能是 由于在测量过程中使用不同的输出电容器导致的。 我将向 产品 线反馈此信息。

    如果客户担心纹波问题、我建议 选择低 ESL 和 ESR 输出电容器并 将其并联放置 、因为这会降低有效的 ESL 和 ESR。 该器件支持高达47uF 的输出电容器。 所以4*10uF 可能是一个不错的选择。

    此致、

    瓦伦