This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS566238:EN 引脚上的 IBIS 模型

Guru**** 2581435 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1061736/tps566238-ibis-model-on-en-pin

器件型号:TPS566238

您好!

我的客户希望对 TPS566238RQFR 上 EN 引脚的信号分析进行仿真。  是否可以发布 EN 引脚的 IBIS 模型?  如果困难、您能否告诉我们等效电路的 RLC 值

谢谢、此致、
M.Hattori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我们明天将检查。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori、您好!

    我在内部检查、得到答案后将向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori、您好!

    我们没有 IBIS 模型。

    EN 引脚在内部通过~2Mohm 电阻器被拉至4V 待机功耗。